생명 과학 전시관은 수조관, 해양 공원, 동물원 및 호텔에서 일반인들이 볼 수 있도록 살아있는 수생 생물을 전시합니다. 동물 유형에 관계없이, 깨긋한 물의 공급 및 관리가 필수적입니다. 생명 과학 시장에서는 전시회 제공되기 전의 물의 사전 처리, 전시회 중 모니터링 및 전시회에서 제거 후 폐수의 후처리를 포함하는 3 가지의 주요 분야가 있습니다. 전시용 탱크는 종, 환경 요구사항, 암석, 식물, 인공 폭포 및 배경 같은 관련된 디스플레이 경관을 기반으로 깊이와 용량이 광범위합니다. 지원 장비는 일반적으로 전시회 뒤 또는 경관 내에 숨겨저 있습니다. 수질 유지 및 증발 보충을 위해서, 물은 전시회 내외에서 계속 순환합니다. 이 어플리케이션에 대한 기본 요구사항은 액체 레벨을 모니터링하고 유지하여 전시관의 생물들이 위험해지는 레벨로 오르거나 떨어지지 않도록 방지하는 것입니다.
기술
짧은 지속 시간의 고주파 초음파는 트랜스듀서의 표면에서 최대 초당 4회까지 펄스를 발생시킵니다. 음파는 액체 표면에서 반사되어 트랜스듀서로 돌아옵니다. 레벨 센서는 소리 발생과 수신 사이의 시간을 측정하고 이것을 트랜스듀서 표면과 액체 표면 사이의 거리로 변환합니다. 이 거리는 측정된 스팬의 백분율로 변환 및 비례하는 4-20mA 신호로 출력됩니다.
모범 사례
설치된 레벨 센서는 액체 표면을 명확하게 볼 수 있어야 합니다. 레벨 센서 아래의 측정 공간은 전시관 내의 파이프, 피팅, 사다리, 벽, 동물, 식물 또는 이물질과 같은 어떤 장애물도 없어야 합니다. 레벨 센서는 최고 액체 레벨 위에 위치하여 정상 작동 중에는 절대로 침수되지 않아야 합니다. 전시관은 실내 또는 실외에 위치할 수 있으며 레벨 센서의 위치 및 설치 유형에 따라 음향 송신 및 수신에 여향을 줄 수 있는 물방울 또는 얼음이 트랜스듀서에 생성 될 수 있습니다. 이러한 사항을 고려하여 적절한 내후성 엔클로저 등급 및 더 길고 강력한 측정 범위를 갖춤 레벨 센서를 선택하십시오. 트랜스듀서 표면에 매우 얇은 석유 젤리 방수제를 도표하고 레벨 센서를 설치하면 날씨에 직접적으로 노출되지 않습니다. 일부 전시품은 전시 시스템 또는 동물에 의해 상당한 흔들림이 발생할 수 있습니다. 이러한 이유로 레벨 센서는 측정 지점에서의 흔들림을 감소시키기 위해 스탠드 파이프에 설치되어야 하며, 식물이나 동물이 침입하여 스탠드 파이프를 막지 않도록 주의해야 합니다.
설치
이 분야에는 레벨 센서를 설치하는 여러 가지 방법이 있습니다. 레벨 센서는 공개되지 않은 곳 및 레벨 센서에 부정적인 영향을 주는 대형 종 또는 공정에서 멀리 떨어뜨려 설치하십시오. 레벨 센서가 전체 측정 범위에 걸쳐 액체를 직접 볼 수 있는 설치 위치를 찾으십시오. 위치는 반드시 평평하고 액체와 같은 레벨이여야 하며 접근 가능해야 합니다. 센서를 설치하기 위하여 다음의 기기를 사용할 수 있습니다.
스탠드 파이프 (Stand-Pipe)
레벨 센서는 표면 발포체를 분리하거나, 난류를 감소시키거나 또는 레벨 센서의 음향 신호 강도를 최대화 하기 위하여 스탠드 파이프에 설치할 수 있습니다. 내부 파이프 벽에 이물질이 쌓일 수 있는 더러운, 고팅된 또는 스케일링 액체가 있는 어플리케이션에는 스탠드 파이프를 사용하지 마십시오. 스탠드 파이프는 어떠한 분리 또는 전환없이 평평한 파이프의 연속된 부분이어야 합니다. 파이프의 내부 직경은 레벨 센서의 빔 폭과 같거나 커야 하며 더
큰 직경의 파이프가 권장됩니다. 레벨 센서를 설치하려면 파이프 상단에 낮은-프로파일 (Low-Profile) 나사 커플링을 장착하십시오. 커플링 바로 아래 및 레벨 센서 불감대내에서 파이프의 반대쪽 면에 2/4" 벤트 구멍 2개를 드릴로 천공하십시오. 파이프는 탱크의 바닥까지 또는 최소한 레벨 센서의 측정 범위 아래까지 연장 되어야 합니다. 파이프 바닥에 45º각도로 자릅니다. 마지막으로 레벨은 45º컷 이상으로 유지되어야 하므로 파이프에는 항상 액체가 있습니다.
측면 설치 브라켓
측면 설치 브라켓을 사용하여 전시관의 측면 벽이나 확장된 구멍에 레벨 센서를 설치할 수 있습니다 .
탱크 어덥터
탱크 어댑터는 설치 위치가 수평이고 경사면이 아닌 곳에 권장됩니다. 슬립 x 스레드인 탱크 어댑터를 사용하고,
스레드 x 스레드 어댑터를 사용하지 마십시오. 거꾸로 설치된 탱크 어댑터는 사용하지 마십시오.
커플링
더 짧은 하프 커플링이 더 긴 풀 커플링보다 선호됩니다. 슬림 x 스레드인 커플링을 사용하고 스레드 x 스레드 커플링을 사용하지 마십시오. 만약 풀 커플링을 사용하면, 라이저 & 플랜지에 나와있는 높이 및 직경 제한을 따라야
합니다.
전기
전시품은 상당한 EMI 또는 RFI 잡음을 발생시킬 수 있는 대형 펌프, 모토 또는 다양한 가변 주파수 드라이버 근처에 설치될 수 있습니다. 이러한 기기가 접지되ㅓ있는지 확인하고 레벨 센서 및 관련 전기 장비를 이들 기기와 동일한 지점에 접지하십시오. 일부 지역에 번개 또는 불안정한 전원이 있을 수 있습니다. 이러한 이유로 적절한 서지 보호 및 필터링이 권장됩니다.
스팬
레벨 센서는 전시관 내에서 측정 스팬에 비례하는 4-20mA 전류 신호를 출력합니다. 사용자는 일반적으로 4 mA를
공백 또는 가장 낮은 레벨로, 20 mA를 최대 또는 가장 높은 측정 레벨로 설정합니다. 펌프, 밸브 또는 알람이 작동하 수 있는 레벨 또는 그와 가까운 레벨에서 4mA 또는 20mA 스팬 설정점을 위치시키지 마십시오.
인터페이스
레벨 센서 4-20 mA 전류 신호는 일반적으로 로컬 컨트롤러 또는 중앙 제어 시스템 연결됩니다. 이러한 기기들을
PLC, SCADA, DSC 또는 독립형 레벤 컨트롤러가 포함될 수 있습니다, 4-20 mA 전류 신로를 수용하는 제어 기기는
모두 좋습니다. 컨트롤러의 작동 범위를 레벨 센서의 측정 스팬과 일치하도록 프로그래밍하고 센서 4 mA 설정점이 일반적으로 빈 탱크 조건 위에 위치하는 것을 고려해야 합니다. 이 어플리켕션의 주요 요구사항은 액체 레벨을
모니터링하고, 유지 관리하며 작동 범위가 올바른 레벨 및 엔지니어링 단위로 설정되면 펌프, 밸브 또는 알람 자동화에 릴레이 설정점이 적용됩니다. 주 시스템에 더하여 독립적인 고/저 레벨 알람 또는 안전 차단 시스템을 사용해야 합니다.
이 자료는 Flowline, Inc.의 허가를 받아 재발행되었습니다.

코리올리 질량 유량계(Coriolis Flow Meter)는 중간 수준 밀도의 가스 유량 뿐만 아니라 뉴턴....
질량 유량 측정은 유량을 측정해야 하는 산업 전반에 걸쳐 제조법 공식, 재료 균형 결정, 과금 및 상거래 공정 작업의 기초가 됩니다...