1. ISO 17025 인증
ISO 인증 설비는 귀하의 회사와 공정 시스템에 안정성과 신뢰성을 높여줄 것입니다. ISO 17025의 5.3항은 인정된 실험 및 교정기관에 대하여 실험실의 환경조건을 관리, 모니터링 및 기록하도록 요구하고 있습니다. 이러한 모니터링은 공기 온도와 습도 조건을 측정하고 이를 미리 정해진 수준으로 유지하는 것을 포함합니다. UWBT-RH 상온/상대습도 송신기는 이러한 조건들을 모니터링 하기 위한 매우 편리한 방법을 제공합니다.
2. 데이터 접속이 쉬워집니다.
이전에는 계측 실험실의 엔지니어들이 보통 하루 또는 일주일로 미리 정해진 샘플링 기간에 따라 연속기록기에 새로운 해도용지를 넣었습니다. 작성된 용지는 파일 캐비닛에 보관되므로 현재 진행 중인 계측 건과 이전의 실험 온도 및 습도조건을 상호 비교하는 일이 어려웠습니다. 해도용지가 한번 회전한 후에 잘못된 데이터를 기록하는 일도 흔하게 일어났습니다. 엔지니어가 파일 캐비닛에서 올바른 해도용지를 발견해도 파란색 또는 붉은색 잉크가 해도용지에 번져서 데이터를 알아보기 힘든 경우가 있었습니다. 추가로 엔지니어가 현재의 실험조건이 정상작동범위를 벗어났음을 알 수 있는 유일한 방법은 현재의 해도용지를 주의 깊게 살펴보고 문서화된 표준조건에 따라 곡선을 일일이 비교하는 것이었습니다. UWBT-RH를 이용하면 엔지니어들은 더 이상 해도용지를 살펴볼 필요가 없습니다.
3. 압도적인 기록량
엔지니어들은 최대 총 20,000 포인트의 데이터를 UWBT-RH 무선 상대습도 트랜스미터에 바로 저장할 수 있습니다. 더이상 문서 캐비닛을 사용할 필요가 없습니다.
4. 알람 기능
만약 변수와 조건을 항상 통제해야 하는 실험실 환경이라면, 환경 변화에 따른 알람이 필수적입니다. 엔지니어들은 실험실 온도 또는 상대습도가 사전 설정한 제한범위를 넘을 때 알람으로 확인할 수 있습니다. 알람은 3가지 타입이 있습니다. 스마트 폰 또는 태블릿 PC와 UWBT가 페어링 되었을 때, 스마트 기기에 설치된 어플리케이션의 그래픽과 알람 사운드로 알람을 확인할 수 있습니다. 알람 사운드는 다섯 가지 중 선택할 수 있습니다.
5. 모바일 데이터 수집 시스템
센서와 트랜스미터, 데이터로거의 결합으로 이동 가능한 무선 데이터 수집 시스템을 구축하세요. 무선 시스템 구축이 항상 어렵고 비용이 많이 드는 것이 아닙니다. UWBT-RH 무선 트랜스미터 하나로 센서, 트랜스미터, 데이터로거 기능을 무선으로 이용하실 수 있습니다. UWBT-RH는 스마트폰과 페어링이 가능합니다. 말그대로 손 안의 DAQ, 모바일 데이터 수집 시스템을 간단하게 경험해보세요.
자세한 내용은 백서(PDF 파일)를 클릭하여 확인하세요.