도전 과제
고물 무늬 비단뱀은 세계에서 가장 큰 뱀 중의 하나이며 평균 길이는 3 ~ 6 미터입니다. 이 매복 사냥꾼들은 일반적으로 닭, 오리, 쥐, 고양이, 개 및 돼지를 사냥하며, 수축을 이용하여 그들의 먹이를 죽입니다. 또한 인간에 대한 공격 사례도 있습니다. 최근에 인도네시아의 현장 작업자에게 그러한 공격이 발생할 때 ICON필름은 그물 무늬 비단뱀이 수축하는 동안 어느 정도의 힘을 발휘하는지 알리기를 원했습니다. - 그리고 그들은 생방송으로 촬영하고 있었습니다.
도움을 받기 위해, "그들은 펜실베니아에 있는 디킨스 대학 (Dickinson College)의 생물학 부교수이며 파충류 전공인 Scott Boback 박사를 찾아갔습니다. Boback 박사는 "이와 같은 현장 테스트를 진행하는 것은 14세 소년의 꿈일 수도 있습니다. 하지만 저에게는 또한 수축으로 뱀이 어떻게 먹이를 죽일까라는 흥미로운 질문이기도 합니다"라고 말했습니다.
그는 비단뱀에 대한 테스트는 이전에 수행해 보지는 않았지만, Boback 박사와 그의 파트너인 디킨스 대학 (Dickinson College)의 생물학 부교수인 Charles Zwemer 박사는 그들의 실험실에서 보아 뱀의 수축에 대해서 유사한 테스트를 수행했습니다. 관건은 이러한 테스트를 현장에서 어떻게 진행할 수 있는지 알아내는 것입니다. Boback 박사는 "얼마의 힘이 가해졌는지 측정할 때, 유압 시스템과 같은 액체를 사용하는 것이 이상적입니다"라고 말했습니다. 그러나 그의 실험 장비는 현장으로 가져가기에는 너무 커서 가벼운 장비로 구성된 유압 시스템을 구현할 수 있는 다른 방법이 필요했습니다.
해결책
"여러 회사에 전화를 했습니다" Boback 박사는 말했습니다. 그러나 그가 측정 및 제어 기술의 글로벌 리더인 오메가엔지니어링에 연락을 취할 때까지 아무도 훌륭한 해결책을 갖고 있지 않았습니다. 그들은 기술자들과 직접 연락 했습니다. 나는 그들에게 문제를 제기하고 그들은 이것이 당신에게 필요한 것이라고 말했습니다."
엔지니어의 제안을 이용하여, Dickinson 팀은 USB 연결이 있는 압력 트랜스듀서, 노트북, 고압 튜빙 및 물로 채워진 작은 트랙터의 내부 튜브를 사용하여 폐쇄 회로 유압 시스템을 구성했습니다.
이 테스트를 수행하기 위해 Boback 박사와 Zwemer 박사는 보스턴의 ICON 필름 팀을 만나 7 미터 길이의 암컷
그물 무늬 비단 뱀인 소피아가 있는 뉴잉글랜드의 파충류 유통업자의 집으로 갔습니다.
그 뱀이 공격하도록 하기 위해 팀은 죽은 돼지를 먹이를 사용했습니다. 뱀이 돼지를 감았을 때, Boback 박사는 돼지 가슴에 삽입한 물로 채워진 내부 튜브 타이어의 압력 측정했습니다.
결과
압력 판독에 따르면, 뱀은 수축 중에 거의 300 밀리미터의 수은주 또는 평방 인치당 (psi) 6 파운드 미만의 압력을 발생시켰습니다. "더 이상 숨은 쉴 수 없을 때까지 먹이를 쥐어 짜는 신화가 있지만, 정확하지는 않습니다."라고 Boback 박사는 말했습니다. "300 밀리미터는 많다고 들리지 않을 수 있지만, 살아있는 동물은 정말 빠르게 많은 내부 피해를 입습니다."
이 결과는 비단뱀이 얼마나 치명적인지에 대한 아이디어를 제공하지만, Boback 박사는 그들이 더 강할 수 있다고 생각합니다. “완벽한 시나리오는 아니었습니다.” 그는 말했습니다. “뱀이 돼지를 감았을 때, 루프가 내부 튜브에 완전하게 닿지 않았습니다. – 일부 랩은 부분적으로 내부 튜브에 닿아 있었고 다른 일부는 아니었습니다.” 또한 여러 비디오 그래퍼, 뱀 사육사, 관련 프로듀서 및 음향 기술자가 있는 방의 환경에서
그 뱀은 정상적인 서식지보다 더 산만 했거나 불안해 했을 수 있습니다.
실험을 재현하기 위한 즉각적인 계획이 없기 때문에, 소피아가 테스트 결과보다 강하다는 짐작만이 남아있습니다. 그러나 다른 테스트에서 Boback 박사는 더 작은 비단뱀과 보아뱀의 수축을 실행하여, 유사하고 더 높은 압력 값을 보았고, 그것으로 그는 우리가 그러한 큰 비단뱀의 완전한 힘을 아직도 모를 수도 있다고 결론을 내었습니다.

항공 우주 회사들은 무게를 줄이기 위해 더욱더 강하고 더 가벼운 특별한 소재를 찾아 움직이고있습니다. 하지만 이러한 재료들이 잘못...
압력계, 압력 트랜스미터, 로드셀과 같은 압력센서 작동 원리는 무엇일까요? 압력센서 원리에 대해 상세하게 소개합니다.