디지털 패널 미터 / 공정 컨트롤러 는 판독하기 쉬운 방식으로 수치 정보를 표시합니다.
프로세스 제어 장비에서 광범위하게 사용되며 온도센서, 습도센서, 압력 센서와 같은 장치들로부터 데이터를 표시하기 위한 경제적인 방법입니다.
전압 또는 전류 정보 표시를 통하여 전기장비의 성능 모니터링에도 사용 가능합니다.
오메가가 제공하는 본 백서는 이 다용도의 디스플레이 장치의 이점에 대해서 언급하고 있습니다.
또한 대표적인 디지털 패널미터 및 컨트롤러의 적용분야도 소개합니다.
디지털 패널미터 – 컨트롤러의 유연한 활용
오메가의 DPPT 시리즈와 같은 패널 미터 (컨트롤러) 는 프로세스 제어 장치 및 공장 자동화 장비의 제작자들에게 뛰어난 신축성을 제공합니다.
광범위한 입력을 수용할 수 있으며 다수의 공학단위로 정보를 표시하도록 설정 가능합니다.
좀 더 정교한 모델들은 경보 수준 설정이 가능하며 관련 장비의 제어를 위한 릴레이 신호를 전송하고 심지어는 데이터를 컴퓨터 또는 데이터 수집 장치로 출력할 수도 있습니다.
DPPT 시리즈는 특히 온도 모니터링과 프로세스 제어에 적합합니다. 다양한 종류의 써모커플, 서미스터 및 RTD에 직접 연결되도록 설계되고 직류 전류와 전압 모두를 취할 수 있습니다. 다른 무엇보다도 압력, 습도 및 유량 판독 장치에 연결 가능합니다. 그러나 입력을 위한 전기 신호는 최대 설계 수준 이하여야 합니다.
DPPT 시리즈는 특히 온도 모니터링과 프로세스 제어에 적합합니다. 다양한 종류의 써모커플, 서미스터 및 RTD에 직접 연결되도록 설계되고 직류 전류와 전압 모두를 취할 수 있습니다. 다른 무엇보다도 압력, 습도 및 유량 판독 장치에 연결 가능합니다. 그러나 입력을 위한 전기 신호는 최대 설계 수준 이하여야 합니다.
디지털 패널미터 및 공정 컨트롤러의 적용분야
다음의 10가지 적용분야는 패널 미터 및 공정 컨트롤러의 광범위한 가능성을 설명해 줍니다.
1. 오븐 온도 모니터링
연속식 오븐은 여러 산업분야에서 사용됩니다. 이중 한가지 분야는 고무제품 큐어링입니다. 보통 오븐은 예열, 큐어링 및 냉각구역을 가지게 되며 각 구역에서의 정밀한 온도 측정이 필수적입니다. 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 는 적절한 측정 입력에 연결하여 온도계로 설정 가능합니다. 온도가 목표 범위를 벗어나는 경우 경보가 울리도록 설정할 수 있습니다. 플래티넘 시리즈는 릴레이 출력 옵션도 갖추고 있어 온도에 문제가 발생하는 경우 가열기가 꺼지거나 컨베이어가 멈추게 됩니다.2. 모터 전류 모니터링
전기모터의 용도는 엄청나게 다양하며 그 중 한가지는 산업용 집진장비에 사용되는 팬을 돌리는 것입니다. 팬에 대한 저항이 증가하면 필터가 막혔음을 나타내는 것일 수 있습니다. 그렇지 않으면 전류의 감소가 구동 장치의 고장(고장난 벨트와 같은)을 의미할 수도 있습니다. 분류기 또는 변류기는 측정장치가 수용할 수 있는 수준으로 전류를 낮추게 됩니다.3. 냉각수 온도 모니터링
사출성형도구는 종종 플라스틱 냉각시키고 굳히기 위하여 공구를 통하여 퍼 올린 물을 사용합니다. 예측 가능한 냉각은 물의 온도 및 유속에 달려 있습니다. 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 는 물이 공구를 통과하기 전 그리고 통과한 후의 온도를 표시할 수 있습니다.4. 세정장비에서의 유수 모니터링
반도체 제조에 있어 최고 수준의 청결을 유지하는 것이 중요합니다. 이를 위하여 사용되는 방법 중 한가지는 각 프로세스 단계 사이에 고순도의 물로 실리콘 웨이퍼를 세척하는 것입니다. 이러한 세척은 복잡한 펌프 및 필터 시스템을 갖춘 세정장비에서 이루어집니다. 유량계는 다양한 라인을 통한 물의 움직임을 모니터링 합니다. 유량율 표시를 위하여 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 를 사용하게 되면 작업자는 시스템의 어딘가에서 문제가 발생했음을 보여주는 편차를 감지할 수 있습니다. DPPT 시리즈와 같은 첨단 측정장비를 사용하여 과도하거나 부족한 유량 상황에 대한 경보를 설정하고 문제가 해결될 때까지 작업을 중지하도록 신호를 보낼 수도 있습니다.5. 엔진 동력기관의 배기온도 모니터링
동력 측정기는 자동차 제조사와 엔진출력 시험을 위한 성능 엔진 제조사에 의하여 사용됩니다. 엔진은 프레임에 장착되고 엔진의 출력 축은 물속에 잠긴 추진기와 같은 하중에 연결됩니다. 이에 대한 제어는 기술자들이 엔진에 대한 여러 가지 시험을 할 수 있게 해줍니다. 온도 센서를 배기관에 장착하고 디지털 패널 화면에 온도를 표시하여 조기점화와 같은 비정상적 상황을 관찰할 수 있습니다.
6. 용접 전류 모니터링
용접 품질에 대한 비파괴 검사는 쉽지 않은 작업이므로 용접 파라미터에 대한 모니터링이 중요합니다. 분류기를 사용하면 용접기에서 사용되는 전류 및 전압을 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 가 처리할 수 있는 수준으로 낮추는 것이 가능하며 이를 통하여 패널 미터는 프로세스 미터의 기능을 할 수 있습니다.
7. 압력 모니터링
양조는 압력 모니터링이 유용하게 쓰이는 프로세스의 예입니다. 발효 중에 기체가 방출되며 이는 위험한 수준까지 쌓일 수 있습니다. 압력 센서는 내부 압력을 표시하도록 설정된 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 에 전류 신호를 보낼 수 있습니다. 경보 기능은 프로세스 작업자가 정상 작업 환경에서 벗어나는 경우를 인지할 수 있도록 해줍니다.8. 3상 모터 보호
거대한 산업용 모터는 여러 상에 걸쳐서 나타나는 전압의 급격한 변동에 민감할 수 있습니다. 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 는 유입되는 전압을 모니터링을 가능하게 하여 문제가 발생할 때 이를 즉시 감지할 수 있게 해주며 주파수계로도 설정 가능합니다. 고압 또는 저전압 등 여러 라인에 걸쳐 나타나는 전압의 불균형 그리고 전압 하강에 대해서 또한 필요 시 감지 및 경보 발생이 가능합니다.
9. 액체 수위 모니터링
여러 식품 및 화학 프로세스에서는 저장고와 가공용기 간에 액체의 이동이 발생합니다. 수위계는 종종 프로세스 작업자들에게 저장탱크 내의 액체의 양을 보여주기 위하여 탱크 내에서 사용됩니다. 자석을 포함하고 있는 찌가 축을 위 아래로 움직이게 합니다. 리드 스위치는 4에서 20mA까지의 아날로그 전류 신호를 보내 찌의 위치를 나타냅니다. 이러한 신호를 전류를 체적 단위로 변환하도록 설정된 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 에 입력하여 작업자는 용기가 채워지고 비워지는 것을 모니터링 할 수 있습니다.
10. 습도 측정
벌목 후에 목재는 특수목적용 가마 안에서 천천히 건조됩니다. 정밀한 습도 제어는 목재의 분열이나 갈라짐을 방지하는데 필수적입니다. 습도 센서를 가마뿐만 아니라 유입관과 배기관에 장착하여 작업자 또는 프로세스 제어장치가 최적의 건조환경을 유지할 수 있게 해주고 건조시간과 목재에 대한 손상을 최소화합니다. 습도 센서는 보통 오메가 플래티넘 디지털 패널 미터 (컨트롤러) 와 같은 패널 미터에 직접 입력 가능한 4에서 20mA 또는 0에서 5VDC의 출력을 제공합니다.다양하고 편리한 공정 제어 - 공정 컨트롤러 | 디지털 패널미터
현대적인 디자인의 디지털 패널 미터 / 컨트롤러는 필수적인 프로세스 정보의 표시에 있어 매우 뛰어난 신축성을 가진 도구입니다.
오메가 DPPT와 같은 측정장치들은 온도 센서로부터의 직접적인 입력을 수용하고 직류 전압 및 전류를 처리할 수도 있습니다.
광범위한 공학단위를 표시하도록 설정 가능하며 공장 자동화 또는 프로세스 제어 장치를 설계 및 제조하는 이들에게는 유용한 장치입니다.
디지털 패널 미터와 컨트롤러가 필요한 분야가 있다면 오메가는 해당 분야에 적합한 제품을 제공합니다.