셀룰러 무선통신 시스템은 무선전화 및 휴대전화와 동일한 기술을 사용하며 이는 본질적으로 전파입니다.
이 기술은 해당 대역이나 셀에 동시에 접근할 수 있는 장치의 수를 확대하기 위하여 다양한 주파수 범위와 기술을 사용합니다.
무선통신망(셀룰러 네트워크)은 커버리지 영역을 거의 분리된 네트워크로 기능하는 셀Cell로 분할하여 각 주파수 내에서 더 많은 트래픽을 가능케 합니다.
그 결과 전세계 거의 대부분의 지역에서 빠르고 신뢰할 수 있는 통신이 가능하게 되었습니다.
셀룰러 모니터링은 경보 알람을 위해 이상적입니다. 따라서 가정과 건물 보안 시스템, 플랜트 및 장비 상태 모니터링, 온도나 습도와 같은 환경 모니터링 그리고 컴퓨터 간의 데이터 전송에서 사용되어 왔습니다.
셀룰러 무선통신 시스템은 일반적으로 GSM 프로토콜을 사용합니다. 셀룰러 무선통신 모니터링의 주요 장점은 고정 배선 모니터링 시스템보다 실행이 쉽고 비용이 적다는 점입니다. 근처에 맞는 주파수 범위를 지원하는 셀 타워가 있는 한 통신은 신뢰할 만하고 상당히 안전합니다. 추가로 다수의 셀룰러 장비가 전원이 나가도 기능합니다. 셀룰러는 주기적으로 일괄 업데이트될 수 있는 데이터 로깅 정보를 위한 이상적인 솔루션입니다. 하지만 연속적인 모니터링과 통신에는 어려움이 있습니다.
아래 백서 (White paper - PDF) 를 클릭하시면 상세 내용을 보실 수 있습니다.
셀룰러 모니터링은 경보 알람을 위해 이상적입니다. 따라서 가정과 건물 보안 시스템, 플랜트 및 장비 상태 모니터링, 온도나 습도와 같은 환경 모니터링 그리고 컴퓨터 간의 데이터 전송에서 사용되어 왔습니다.
셀룰러 무선통신 시스템은 일반적으로 GSM 프로토콜을 사용합니다. 셀룰러 무선통신 모니터링의 주요 장점은 고정 배선 모니터링 시스템보다 실행이 쉽고 비용이 적다는 점입니다. 근처에 맞는 주파수 범위를 지원하는 셀 타워가 있는 한 통신은 신뢰할 만하고 상당히 안전합니다. 추가로 다수의 셀룰러 장비가 전원이 나가도 기능합니다. 셀룰러는 주기적으로 일괄 업데이트될 수 있는 데이터 로깅 정보를 위한 이상적인 솔루션입니다. 하지만 연속적인 모니터링과 통신에는 어려움이 있습니다.
아래 백서 (White paper - PDF) 를 클릭하시면 상세 내용을 보실 수 있습니다.
셀룰러 모니터링의 장점
- 뛰어난 신뢰성
- 지역 내에 커버리지가 있을 시 간편하게 사용할 수 있음
- 데이터 관리비 (기록과 일괄 전송 비용) 적음
- 저장고 탱크 수위와 같이 원격 위치 모니터링에 이상적임
셀룰러 모니터링의 단점
- 대역폭의 제한, 혼잡한 지역에서의 가용성
- 지속적인 데이터 가용성을 보장하기 위하여 로컬 데이터 저장 필요