장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호: 1588 8983
계좌번호:하나은행 201-910031-70804
상세 보기
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트

2/16/2018


극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트
극한 조건에서 12 가지 MI 써모커플 프로브 테스트 미네랄 절연 케이블 (MI 케이블)은 고온에 노출 된 경우에도 인화성이 낮아 이상적인 선택입니다.

상세 보기 MI 케이블 비교

압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정

10/6/2017


압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정
압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀의 힘 측정 과학 팀은 압력 트랜스듀서를 사용하여 비단뱀이 얼마나 강력한지 측정합니다.

상세 보기 초정밀 초고속 압력 트랜스듀서

생명과학 전시회 탱크에 초음파 레벨 센서 적용

9/15/2017


생명과학 전시회 탱크에 초음파 레벨 센서 적용
생명과학 전시회 탱크에 초음파 레벨 센서 적용 생명 과학 전시관은 수조관, 해양 공원, 동물원 및 호텔에서 일반인들이 볼 수 있도록 살아있는 수생 생물을 전시합니다. 동물 유형에 관계없이, 깨긋한 물의 공급 및 관리가 필수적입니다.

상세 보기 초음파 레벨 센서

LSST 망원경 미러 분야

5/19/2017


LSST 망원경 미러 분야
LSST 망원경 미러 분야 대형 시놉틱 관측 망원경 (LSST - Large Synoptic Survey Telescope)은 이전보다 더 넓은 범위의 밤하늘을 볼 수 있는 새로운 종류의 광학 망원경입니다...

상세 보기 항공우주 써모커플 Aerospace Thermocouples

코리올리 유량계의 적용 및 설치

5/8/2017


코리올리 유량계의 적용 및 설치
코리올리 유량계의 적용 및 설치 코리올리 질량 유량계(Coriolis Flow Meter)는 중간 수준 밀도의 가스 유량 뿐만 아니라 뉴턴....

상세 보기 코리올리 유량계의 적용 및 설치

도전적인 자동화 어플리케이션을 위한 고유한 솔루션

5/5/2017


도전적인 자동화 어플리케이션을 위한 고유한 솔루션
도전적인 자동화 어플리케이션을 위한 고유한 솔루션 항공 우주 회사들은 무게를 줄이기 위해 더욱더 강하고 더 가벼운 특별한 소재를 찾아 움직이고있습니다. 하지만 이러한 재료들이 잘못...

상세 보기 항공우주 인라인 신호 조절기

코리올리 유량계의 정확성에 대한 이해

4/28/2017


코리올리 유량계의 정확성에 대한 이해
코리올리 유량계의 정확성에 대한 이해 질량 유량 측정은 유량을 측정해야 하는 산업 전반에 걸쳐 제조법 공식, 재료 균형 결정, 과금 및 상거래 공정 작업의 기초가 됩니다...

상세 보기 코리올리 유량계의 정확성

맞춤 제작 또는 기성품 센서를 선택할 때 고려해야 할 3가지 요소

4/4/2017


맞춤 제작 또는 기성품 센서를 선택할 때 고려해야 할 3가지 요소
맞춤 제작 또는 기성품 센서를 선택할 때 고려해야 할 3가지 요소 일이 잘못 될 경우의 인명 피해와 재정적인 비용을 감안할 때, 항공 우주 공학...

상세 보기 항공우주 센서

저장 및 전송 고부가가치 자산 모니터링 및 보호

4/1/2017


저장 및 전송 고부가가치 자산 모니터링 및 보호
저장 및 전송 고부가가치 자산 모니터링 및 보호 항공 우주 시스템과 같은 높은 부가가치의 자산은 최종 조립 위치 또는 고객 사이트로 이동하는 동안 모니터링되고....

상세 보기 항공 우주 모니터링 시스템

상업 우주 임무 성공에 센서의 역할

3/30/2017


상업 우주 임무 성공에 센서의 역할
상업 우주 임무 성공에 센서의 역할 센서 및 부속품은 발살체, 탑재, 화물 및 지원 시스템의 중추 신경계입니다. 이 기기들은 준비 과정 및 비행 중에 실시간 모니터링...

상세 보기 항공우주 센서 사례연구

코리올리 유량계 소개

3/12/2017


코리올리 유량계 소개
코리올리 유량계 소개 코리올리 질량 유량계 소개 및 원리

상세 보기 코리올리 유량계

무선센서로 에어덕트 온도 측정하기

9/7/2016


무선센서로 에어덕트 온도 측정하기
무선센서로 에어덕트 온도 측정하기 무선센서를 이용한 공조설비 관리

상세 보기 무선센서

무선 온습도 측정 - 블루투스 공정제어

9/7/2016


무선 온습도 측정 - 블루투스 공정제어
무선 온습도 측정 - 블루투스 공정제어 과거의 실시간 데이터, 데이터 오류, 데이터 저장 관리가 어려웠던 측정 시대는 끝났습니다- 새로운 무선 온습도 측정을 경헙하세요.

상세 보기 무선센서

상태 데이터로거

9/7/2016


상태 데이터로거
상태 데이터로거 문의 개폐와 같이 상태에 대한 데이터 파악이 필요하신가요? 데이터로거의 종류와 적용에 대해 파악하고 그 중에서도 상태(이벤트), 펄스 데이터로거에 대해서 알아보겠습니다.

상세 보기 데이터로거

LVDT (선형 가변 변위 변환기) 원리와 적용분야

9/7/2016


LVDT (선형 가변 변위 변환기) 원리와 적용분야
LVDT (선형 가변 변위 변환기) 원리와 적용분야 LVDT는 Linear Variable Displacement Transducer의 약자로, 선형 가변 변위 변환기를 뜻합니다. LVDT 란 무엇인지, 어떤 원리로 작동하는지와 어떤 LVDT를 선택하는 것이 좋은지 소개합니다.

상세 보기 LVDT

압력센서 원리| What is a Pressure Sensor

9/7/2016


압력센서 원리| What is a Pressure Sensor
압력센서 원리| What is a Pressure Sensor 압력계, 압력 트랜스미터, 로드셀과 같은 압력센서 작동 원리는 무엇일까요? 압력센서 원리에 대해 상세하게 소개합니다.

상세 보기 압력센서 원리

스트레인 게이지 선택 방법

9/7/2016


스트레인 게이지 선택 방법
스트레인 게이지 선택 방법 측정할 대상에 따라 어떤 게이지를 선택하면 좋은지, 스트레인 게이지 선택 방법에 대해

상세 보기 스트레인 게이지

공정 컨트롤러 | 디지털 패널 미터를 필요로 하는 10가지 적용분야

9/7/2016


공정 컨트롤러 | 디지털 패널 미터를 필요로 하는 10가지 적용분야
공정 컨트롤러 | 디지털 패널 미터를 필요로 하는 10가지 적용분야 공정 컨트롤러를 사용해야 하는 10가지 분야! 디지털 패널 미터 스타일 공정 컨트롤러로 공정 수치를 눈으로 바로 확인하고, 자동으로 제어 하실 수 있습니다.

상세 보기 공정 컨트롤러 및 디지털 패널 미터

무선 상대습도 측정

9/7/2016


무선 상대습도 측정
무선 상대습도 측정 가장 간단하면서도 강력한 상대습도 측정 방법을 소개합니다.

상세 보기 상대습도 측정

실내 공기 질 측정 | 공정관리

9/7/2016


실내 공기 질 측정 | 공정관리
실내 공기 질 측정 | 공정관리 공장, 실험실과 같은 산업현장에서 실내 공기 질 측정은 공정 위험관리의 시작이자 마지막입니다.

상세 보기 실내 공기 질 측정

온도센서 교정

9/7/2016


온도센서 교정
온도센서 교정 NIST | AS17025 | ISO 17025 온도 센서 교정

상세 보기 온도센서 교정

pH 측정 - 모바일로 간편하게.

9/7/2016


pH 측정 - 모바일로 간편하게.
pH 측정 - 모바일로 간편하게. ph센서, 무선 트랜스미터, 데이터로거를 하나로 - 무선 pH 측정

상세 보기 무선 pH 측정

셀룰러 모니터링

9/7/2016


셀룰러 모니터링
셀룰러 모니터링 무선 셀룰러 네트워크 통신을 이용한 무선 데이터 관리 시스템에 대해 소개합니다.

상세 보기 셀룰러 모니터링 공정제어

원격 공정 제어 Remote Monitoring

9/7/2016


원격 공정 제어 Remote Monitoring
원격 공정 제어 Remote Monitoring 원격 모니터링은 상시 공정제어를 위한 가장 좋은 방법입니다. 원격 모니터링은 조건은 상대적으로 안정적이고 장비 파라미터에 대한 조정이 원격으로 이루어질 수 있는 위험하거나 열악한 환경의 적용분야에 이상적입니다.

상세 보기 원격 공정 제어

로드셀 종류

9/7/2016


로드셀 종류
로드셀 종류 로드셀을 선택할 때에는 부하와 힘, 산업 환경 조건과 설치 조건, 견고한 구성과 높은 측정 민감도 및 정밀도를 모두 고려해야 합니다. 다양한 산업분야에서 부하와 힘을 측정할 때 압력센서의 정전용량, 크기와 같은 조건은 특히 기본적인 고려 사항입니다.

상세 보기 로드셀 종류

로드셀 설치

9/7/2016


로드셀 설치
로드셀 설치 설치환경은 다양하고, 완벽히 동일한 환경은 없습니다. 다양한 압력 측정 어플리케이션에서 최적의 로드셀 설치 방법 노하우를 공유합니다.

상세 보기 로드셀 설치

Thermocouple 과 RTD 온도센서를 통한 정확한 온도 측정 – 진동의 간섭을 방지하는 법

9/7/2016


Thermocouple 과 RTD 온도센서를 통한 정확한 온도 측정 – 진동의 간섭을 방지하는 법
Thermocouple 과 RTD 온도센서를 통한 정확한 온도 측정 – 진동의 간섭을 방지하는 법 Thermocouple 과 RTD 온도센서를 통한 정확한 공정 온도 측정 – 진동의 간섭을 방지하는 법

상세 보기 온도 측정 진동 저항 h

온도센서의 원리 - 온도 측정의 역사

9/7/2016


온도센서의 원리 - 온도 측정의 역사
온도센서의 원리 - 온도 측정의 역사 온도센서 원리 | 온도 측정의 역사와 발전해온 온도센서 종류, 이에 따른 각 온도센서 원리를 요약하였습니다.

상세 보기 온도센서 원리

압력센서의 적용환경에 따른 종류 선택

9/7/2016


압력센서의 적용환경에 따른 종류 선택
압력센서의 적용환경에 따른 종류 선택 다양한 환경과 요구 조건에 따라 적합한 압력센서 종류를 선택하고 적절하게 설치해야 합니다. 이와 같은 압력센서 종류와 적용에 대해 알아보겠습니다.

상세 보기 압력센서 종류

We noticed you are from the US. Visit your local site for regional offers and live support.