원격 모니터링(Remote Monitoring) 어디서든 현재 데이터를 확인할 수 있으므로 가혹하고 위험한 환경 또는 여러 장소와 출처에서 결과를 모니터링을 해야 하는 경우에 적합합니다. 웹 브라우저 또는 인터넷을 통해 데이터와 현재 상황을 확인하므로 사용자에게 별도의 비용이 부과되지 않고 제품 설치와 설치와 설정도 매우 간편합니다.
무선 인터넷 또는 데이터 네트워크와 결합된 원격 모니터링으로 현장의 상태 확인이 가능하며 점검이 필요하거나 특이 상황이 발생하면 즉시 알림이 발생합니다. 원격 모니터링은 원격 진단 기능이 포함되어있는 경우가 많으므로 해당 기능을 사용하여 원격으로 문제를 진단하고 알맞은 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
원격 모니터링의 장점
- 인터넷 접속이 가능하면 어디서든 확인이 가능합니다.
- 가혹하거나 위험한 환경에서 안전한 모니터링을 지원합니다.
- 간편한 사용 보장 - 음성 및 데이터 관리 지원
- 설정 범위를 벗어날 경우에 알람이 발생합니다.
원격 모니터링의 단점
- 전원공급 이슈
- 설정 범위를 벗어날 경우에 장비를 재설정하거나 점검하기 위해 현장 방문이 필요합니다.