대형 시놉틱 관측 망원경 (LSST - Large Synoptic Survey Telescope)은 이전보다 더 넓은 범위의 밤하늘을 볼 수 있는 새로운 종류의 광학 망원경입니다. 일단 작동이 되면, 그 임무는 충돌 위협이 있는 지구 근처의 물체를 찾고 기존의 망원경에서 발견하지 못했던 짧은 수명의 우주 이벤트를 포착하는 것입니다.
시간이 지남에 따라, LSST는 우주의 상세한 3D 지도를 생성합니다. 천문학자들은 이 데이터를 암흑 물체를 탐색하고 암흑 에너지를 이해하는데 이용할 것입니다.
LSST의 핵심은 거대한 8.4미터 (27피트)의 미러입니다. 다른 광학 망원경과 다르게 이 독특한 구조는 단일 조각의 유리에 기본 (M1) 미러를 모두 포함합니다. 기하학적 정밀도는 고품질 이미지를 보장하는데 필수적입니다.
문제
"M1M3 단일 암체"는 2008년에 제조되었고 필요한 나노미터 정밀도를 갖기 위하여 수년간 연삭 및 연마의 과정을 거쳤습니다. 이러한 대용량 미러를 사용하면 온도 차이로 인한 팽창과 수축이 연삭과 연마 과정 및 사용 중 성능에 심각한 영향을 줄 수 있습니다.
온도 차이를 감지하고 보정하기 위하여, LSST 디자인 팀은 주문형 열 제어 시스템을 계획 및 개발했습니다. 이것은 146개의 위치에서 미러 전면, 후면 및 미드--플레인에 정밀한 써모커플 결합이 필요했습니다. 이러한 위치들 사이에서 온도차가 감지되면, 제어 시스템이 교정을 적용할 것입니다. 만족스러운 작동을 위해 차동 온도 측정은 0.1°C 까지 반복 가능하고 정확해야 했습니다.
해결책
이 수준의 성능을 얻는 가장 좋은 방법은 같은 로트의 와이어로 만든 고품질의 써모커플을 사용하는 것입니다. 다른 공급 업체와 드라게, 오메가엔지니어링은 이러한 사항 및 기타 요구 사항을 충족할 준비가 되어 있습니다. 대형 절연 압축 공정을 통해, 상당한 수량의 동일한 로트 써모커플 와이어를 쉽게 이용할 수 있습니다. 디자인 팀이 생산 능력 및 품질 보증 절차를 검토 후, 제조를 진행하고 있습니다.
제공된 써모커플은 오메가엔지니어링의 표준 5TC 시리즈 모델이지만, 단일 SLE (Special Limits of Error) 써모커플 와이어 로트에서 제조되었습니다. 추가로, 이 제품들은 LSST 팀에게 권한을 받아 처리되고 포장되었습니다. 리드는 모두 오메가엔지니어링의 스트레인 릴리프 커넥터로 종단 처리되었습니다. 대형의 롤에 감아 많은 써모커플 사이에서 매우 높은 균일성을 부여하고, 관련된 여러 위치에서 온도 측정 및 추적을 크게 향상했습니다.
결과
LSST 팀은 오메가엔지니어링의 5TC 써모커플을 사용하여 온도 모니터링 시스템이 0.1°C 시스템 요구사항을 수행하였다고 보고했습니다. 요구되는 정확한 모양을 제조하기 위해 11,000 LBS 이상의 재료를 제거한 후, 그 미러는 2015년 2월 13일에 정식으로 승인되었습니다.
망원경이 마침내 완성되었을 때, 이 동일한 써모커플들은 미러의 계속적인 열 모니터링에 사용될 것입니다. 디지털 프로세싱 패키지는 이 데이터를 사용하여 미러의 확장 및 축소를 인한 왜곡을 보상할 것입니다.
LSST 제조는 2011년에 시작되었습니다. 이 망원경은 2020년 중반에 별에 대한 최초 관측이 가능할 것으로 예상이 되며, 그러한 경우 이미지 품질을 부분적으로 오메가엔지니어링의 공헌에 기인합니다.