항공 우주 시스템과 같은 높은 부가가치의 자산은 최종 조립 위치 또는 고객 사이트로 이동하는 동안 모니터링되고 보호되어야 합니다. 고부가가치 자산을 보호하기 위한 기존 솔루션의 한계를 극복하기 위해 오메가엔지니어링은 무선 센서를 갖춘 자동화된 데이터 수집 시스템을 개발했습니다. 우리가 제공하는 지속적이고 사전 예방적인 모니터링은 민감한 자산에 손상이 발생하기 전에 특정한 환경으로부터 편차의 영향을 최소화하며 예방조치를 취할 수 있게 합니다.
문제
항공 우주 엔지니어가 잘 알고 있듯이, 제어 패널 어셈블리, 추진체 탱크 및 추진 연료와 같은 고부가가치 자산은 생산, 저장 및 운송의 모든 단계를 모두 거치는 동안 통제된 환경에서 관리되어야 합니다. 예를 들면, 보관 중 극단적인 습도 또는 온도에 대한 노출은 민감한 부품에 막대한 손상을 입히고 수백만 달러의 손실로 이어질 수 있습니다. 더 나쁜 것은, 작동하는 동안의 감지되지 않은 결함은 치명적인 결과를 초래할 수 있습니다.
자산 모니터링에 대한 전통적인 접근 방식은 수동 온도/습도 모니터를 재고 항목에 부착하는 것이었습니다. 이것은 모든 재고 항목에 대한 정기적인 수동 조사를 필요로 하며, 노동 집약적이고 인간적인 실수가 발생할 가능성이 높습니다. 이것은 이미 발생된 문제에 단순하게 반응하기 때문에 지속적인 모니터링 솔루션이 아닙니다. 관련 산업에서 필요로 하는 것은 사전적 조치 및 사고 예방 전략입니다.
자산 모니터링에 대한 전통적인 접근 방식은 수동 온도/습도 모니터를 재고 항목에 부착하는 것이었습니다. 이것은 모든 재고 항목에 대한 정기적인 수동 조사를 필요로 하며, 노동 집약적이고 인간적인 실수가 발생할 가능성이 높습니다. 이것은 이미 발생된 문제에 단순하게 반응하기 때문에 지속적인 모니터링 솔루션이 아닙니다. 관련 산업에서 필요로 하는 것은 사전적 조치 및 사고 예방 전략입니다.
해결책
오메가엔지니어링은 로켓 엔진과 같은 고부가가치 항공우주 자산의 보호에 필수적인 데이터 보증 및 보안 기능을 제공하는 ZW 무선 모니터링 시스템을 개발했습니다.
오메가엔지니어링의 강력한 솔루션은 정기적으로 환경을 샘플링하고 모든 샘플링된 데이터의 완벽한 데이터베이스를 유지하는 수신기로 정보를 전송하는 개별 센서 노드 설치로 구성됩니다. 현장 모니터링 제공과 함께, 프로브 기기는 운송 중 무선 환경에서 제거될 때도 계속적인 모니터링을 제공할 수 있습니다. 그 결과 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 완벽한 감사 추적이 가능합니다.
오메가엔지니어링의 강력한 솔루션은 정기적으로 환경을 샘플링하고 모든 샘플링된 데이터의 완벽한 데이터베이스를 유지하는 수신기로 정보를 전송하는 개별 센서 노드 설치로 구성됩니다. 현장 모니터링 제공과 함께, 프로브 기기는 운송 중 무선 환경에서 제거될 때도 계속적인 모니터링을 제공할 수 있습니다. 그 결과 자산의 전체 수명 주기에 걸쳐 완벽한 감사 추적이 가능합니다.
결과
오메가엔지니어링의 ZW-Series는 데이터 보증, 데이터 보안 및 전원 관리를 포함한 다양한 이점을 제공합니다.
데이터 손실은 다양한 수준에서 발생할 수 있습니다. 무선 손실, 수신기 손실 또는 이더넷 연결 손실. 이러한 유형의 장애는 보통 신속하게 해결되지만, 가동 중지 시간 동안 정보가 손실되면 수백만 달러의 가치가 있는 귀중한 재료가 위험에 처할 수 있습니다. 오메가엔지니어링의 ZW-Series 무선 수신기는 데이터가 올바르게 수신되었다는 확인을 송신기에 제공하고 필요에 따라 자동 재전송을 합니다. 모든 잠재적인 장애 지점에 대한 데이터 로깅을 통해 시스템이 복구 되었을 때 정보 복구가 가능합니다. 또한 절전 기능을 통해 사용자는 중요한 자재를 운반하는 동안 환경 데이터를 기록하면서 온도/습도 센서의 플러그를 뽑을 수 있습니다, 따라서 지속적으로 범위를 측정합니다.
사이버 보안은 모든 산업 분야에서 핵심적인 관심사이지만, 항공 우주 및 군사 공급업체에게 특히 중요합니다. 비록 환경 데이터 자체가 적들에게는 관심이 없을지라도, 수량, 일자 및 재료 이동과 관련된 추측 정보는 극도로 민감할 수 있습니다. 이 ZW-Series는 128 비트 암호화를 제공하여 어떠한 침입도 방지합니다.
무선 제품 전원 관리는 특히 배터리 수명 연장에 대하여 언제나 관심사입니다. 이 ZW-Series는 배터리 수명을 최대화하는 버스트 전송을 허용하는 로컬 데이터 로깅 뿐만 아니라 지정된 임계 값을 초과하는 측정된 데이터에 기반한 적응형 전송을 사용합니다. 또한 이 전원관리 기능은 제품 수명을 연장하고 유지보수를 최소화하여 비용을 절감합니다.
데이터 손실은 다양한 수준에서 발생할 수 있습니다. 무선 손실, 수신기 손실 또는 이더넷 연결 손실. 이러한 유형의 장애는 보통 신속하게 해결되지만, 가동 중지 시간 동안 정보가 손실되면 수백만 달러의 가치가 있는 귀중한 재료가 위험에 처할 수 있습니다. 오메가엔지니어링의 ZW-Series 무선 수신기는 데이터가 올바르게 수신되었다는 확인을 송신기에 제공하고 필요에 따라 자동 재전송을 합니다. 모든 잠재적인 장애 지점에 대한 데이터 로깅을 통해 시스템이 복구 되었을 때 정보 복구가 가능합니다. 또한 절전 기능을 통해 사용자는 중요한 자재를 운반하는 동안 환경 데이터를 기록하면서 온도/습도 센서의 플러그를 뽑을 수 있습니다, 따라서 지속적으로 범위를 측정합니다.
사이버 보안은 모든 산업 분야에서 핵심적인 관심사이지만, 항공 우주 및 군사 공급업체에게 특히 중요합니다. 비록 환경 데이터 자체가 적들에게는 관심이 없을지라도, 수량, 일자 및 재료 이동과 관련된 추측 정보는 극도로 민감할 수 있습니다. 이 ZW-Series는 128 비트 암호화를 제공하여 어떠한 침입도 방지합니다.
무선 제품 전원 관리는 특히 배터리 수명 연장에 대하여 언제나 관심사입니다. 이 ZW-Series는 배터리 수명을 최대화하는 버스트 전송을 허용하는 로컬 데이터 로깅 뿐만 아니라 지정된 임계 값을 초과하는 측정된 데이터에 기반한 적응형 전송을 사용합니다. 또한 이 전원관리 기능은 제품 수명을 연장하고 유지보수를 최소화하여 비용을 절감합니다.