장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

무선 센서 Wireless Sensor

무선센서란?

무선 센서는 트랜스미터에 탑재 또는 연결되어 프로세스 관리 장비의 신호를 측정하여 무선으로 데이터를 전송하는 장비입니다. 전파 신호는 무선 신호를 아날로그 전류 또는 컴퓨터 소프트웨어를 통한 데이터 분석과 같이 원하는 특정한 출력으로 전환하는 수신기에 의하여 판독됩니다.

무선 센서 사용의 장점

측정 장소의 확대
무선 측정은 접근하기 힘든 장소의 데이터를 획득하는데 유용합니다. 무선 장비는 고온, pH, 압력 등과 같은 극한 조건으로 인하여 접근하기 힘든 장소에서 사용될 수 있습니다. 무선 센서를 사용하면 작업자는 위해 환경에서의 프로세스를 지속적으로 감독하고 안전한 거리에 위치한 모니터링 설비에 있는 작업자에게 데이터를 다시 보낼 수 있습니다.

편의성
무선 센서는 엔지니어가 하나의 기지에서 여러 위치를 모니터링 하게 해주는 웹/네트워크를 구축하는데 사용됩니다. 이는 공장의 중앙집중적 제어를 제공합니다. 추가적으로 다수의 무선 센서는 고유의 웹 페이지를 생성하여 이제 막 수집한 데이터에 전세계 어디에서도 접근할 수 있도록 할 수 있습니다.

비용 절감
무선 프로세스 관리는 연장 전선, 도관 및 기타 비용이 들어가는 부속품을 없애주어 모니터링 비용과 공장 운영 비용을 줄여줍니다. 무선센서와 트랜스미터 류의 장비를 사용하면 배선 공사 비용이 들어가지 않습니다.

오메가의 모든 무선 제품들은 전통적인 유선 센서와 컨트롤러의 기능을 확장하고 있습니다. 오메가의 광범위한 제품라인은 내장 디스플레이, 경보 그리고 조절 가능한 출력을 갖춘 무선 미터계와 송신기를 포함합니다. 무선 장비로의 전환은 편의성과 새로운 측정 제어 역량을 시스템에 부여합니다.

무선 센서의 선택 방법

무선 측정 장비를 선택할 때 고려하여야 하는 여러 항목이 있습니다.

측정 대상: 측정 대상이 무엇인지 이해하는 것이 중요합니다. 무선 센서-트랜스미터(무선 프로세스 측정과 관리 통합)는 보통 고유의 기능을 가집니다. 센서는 특히 온도, 압력, 유량 등을 위하여 설계되며 그에 따라 선택되어야 합니다.

정확도 및 응답시간: 측정의 정확도와 업데이트의 신속성을 고려하여야 합니다. 대부분의 무선 센서는 그에 대응하는 유선 센서만큼 정확합니다. 그러나 측정치는 배터리 수명을 보존하기 위하여 매 초마다 전송됩니다. 즉각적인 측정이 필요하다면 특정 제품은 원하는 반응 시간을 제공하지 않으므로 무선 송신기를 선택할 때 이를 고려하여야 합니다.

범위: 무선 센서의 범위는 광범위 합니다. 일부는 근거리용으로 실내에서 수백 피트 정도의 적용분야를 위하여 설계되는 반면 다른 센서들은 데이터를 수마일 떨어진 수신기로 전송할 수 있습니다. 센서의 능력에 관계없이 무선 신호의 범위는 언제나 방해요인에 의하여 제한됩니다. 기계, 벽면 그리고 구조물을 통과하면 신호강도가 약해지고 범위가 줄어듭니다. 그 결과 실내에 위치한 송신기의 범위가 외부의 열린 공간에서 사용되는 동일한 송신기보다 심각하게 줄어들게 됩니다.

주파수: 무선 전송의 주파수는 또한 중요한 고려사항입니다. 무선 대역 중 어느 부분이 허가 없이 사용 가능한지는 나라와 지역마다 법규가 다릅니다. 미국에서는 915MHz, 2.4GHz (WiFi)가 공장이 신호 전송을 위하여 사용할 수 있는 주요 주파수입니다. 이 주파수는 산업, 연구 그리고 의학용 대역의 일부로 사용자가 이러한 주파수를 운용하는데 무선 면허를 필요로 하지 않습니다. 유럽에서는 무선 제품은 보통 868MHz 또는 2.4GHz에서 작동합니다. 법적 요구사항으로 일부 제품은 특정 지역에서만 사용할 수 있습니다.


무선 센서와 컨트롤러 제품군 종류

Top
Wireless Transmitters 와이어리스 트랜스미터 (무선 송신기)
무선 송신기는 프로세스의 특정 속성을 측정하고 전파 신호를 통하여 데이터를 수신기로 전송하기 위한 장비입니다. 온도센서, 압력센서, 유량센서와 같은 센서를 탑재 또는 연결하여 결합한 제품도 있고, 무선 센서의 신호를 받는 별도 장비도 있습니다.
Wireless Receivers 와이어리스 리시버 (무선 수신기)
수신기는 무선 데이터를 수신하고 이를 해석합니다. 수신기는 전파 신호를 ‘판독’하고 이를 접점 폐쇄, 아날로그 출력 또는 디지털 디스플레이와 같은 원하는 출력으로 전환합니다. 일부 수신기는 심지어 첨단 소프트웨어로 데이터를 내보낼 수 있습니다.
Wireless Receivers 무선 데이터 수집장치 (DAQ)
Omega의 UWBT 시리즈는 센서와 트랜스미터, 데이터로거를 결합한 신개념 무선 데이터 수집 장치(Wirless DAQ)입니다. 오메가의 다양한 온도, 습도, pH 센서를 연결하여 즉시 공정 환경을 측정하고, 데이터를 확인하고, 기록하며, 송신, 편집할 수 있습니다.
Wireless Data Loggers 무선 데이터 로거
데이터 로거는 최종 사용자에게 새로운 차원의 유연성을 부여하기 때문에 특별한 유형의 무선 측정 네트워크를 형성합니다. 무선 데이터 로거는 어디에서나 원격으로 온도를 모니터링 할 수 있으며 그 이후 장치가 수신기로 가져와지면 엔지니어에게 데이터를 전송할 수 있습니다. 이러한 초소형 무선 센서는 배송중인 식품과 같은 이동 중인 요소들을 수반하는 적용분야에서 유용합니다. 배송용 컨테이너에 무선 데이터 로거를 같이 포장하면 공급업체 또는 배송업체는 제품이 유통업자나 식료품 가게로 배송되는 동안 냉동 상태로 유지됨을 보장하고 검증할 수 있습니다.
Wireless Data Loggers 트랜시버 Transceiver/Repeater
트랜시버, 리피터 제품군은 송신기와 수신기를 하나의 장치에 모두 포함하고 있습니다. 신호를 재방출하는 능력은 무선 트랜시버가 무선 측정 네트워크의 범위를 확장할 수 있도록 해줍니다.