장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

데이터로거

데이터로거란?

기술적으로 보면 데이터 로거는 데이터의 기록과 저장을 위하여 사용할 수 있는 모든 장치를 말합니다. 이는 컴퓨터를 실시간 기록장치로 사용하는 플러그인 보드 또는 시리얼 통신장비와 같은 여러 데이터 수집기를 포함합니다. 오늘날 무선 송신기 또한 일반적인 스마트폰(또는 태블릿)을 휴대용 데이터 로거로 사용할 수 있습니다.

그러나 대부분의 장비 제조사들은 데이터 로거를 다양한 유형의 전기 신호를 인식하고 차후에 컴퓨터에 다운로드 할 수 있도록 데이터를 내장 메모리에 저장할 수 있는 별도의 장치로 간주하고 있습니다.

데이터 로거가 가진 장점은 다른 여러 데이터 수집기와는 달리 컴퓨터 없이 독립적으로 작동할 수 있다는 점입니다. 데이터 로거는 다앙한 형태 및 크기를 가지고 있습니다. 여기에는 간단한 저가의 단일 채널 고정 기능 로거부터 더 수백 개의 입력을 처리할 수 있는 강력한 프로그래머블 장치까지 포함됩니다.

무선 데이터로거

데이터 로거에 관한 더 자세한 정보

측정 신호 유형에 따른 데이터 로거의 종류

1. 교류 전압/전류 AC Voltage/Current
2. 교류 전압/전류 AC Voltage/Current
3. 라이트 온/오프 Light On/Off
4. 충격/가속도 Shock/Acceleration
5. 브리지/변형/부하/압력 Bridge/Strain/Load/Pressure
6. 모터 온/오프 Motor On/Off
7. 음향 Sound
8. 이슬점 Dew point
9. pH (산성도)
10. 압력
11. 온도
12. 공정 상태 또는 특정 조건 발생
13. 공정 전압/전류 Process Voltage/Current
14. 써미스터 온도저항센서 Thermistor
15. 주파수 Frequency
16. 상대습도 RH
17. 열전대 온도센서 Thermocouple
18. 레벨 Level
19. 측온저항체 온도센서 RTD

데이터 로거의 선택

데이터 로거를 선택할 때에는 다음의 파라미터들을 고려하여야 합니다.

입력 신호 Input Signal

OMEGA는 대부분의 신호 유형과 호환되는 데이터 로거를 제공합니다. 일부 데이터 로거는 특정 입력 유형 전용이며 그 이외는 다양한 입력 유형에 대한 프로그래밍이 가능합니다. 오메가는 써모커플, 소리, pH, 압력 등의 다양한 신호 유형을 위한 광범위한 종류의 데이터 로거를 제공합니다. '측정 신호 유형에 따른 데이터 로거의 종류'를 참조하십시오.

입력 채널 개수

데이터 로거는 단일채널 및 다채널 구조 모두 사용 가능합니다. OMEGA의 OM-SQ2040 시리즈와 같은 32채널 데이터 로거 는 다중 입력을 처리할 수 있습니다.

장비의 크기

다양한 적용분야에서 공간에 제약이 존재합니다. 이러한 경우 데이터 로거의 크기는 중요한 선택 요인이 될 수 있습니다. OMEGA의 OM-CP 시리즈 는 초소형이며 다양한 온도센서, 압력, 전압, 전류와 같은 다양한 입력 타입 별 모델을 제공하고 있습니다. (링크는 열전대 온도센서 타입 OM-CP 시리즈이며 이외에도 다양한 모델이 있습니다.)

기록 속도와 메모리 용량

실시간 데이터 수집기와 비교하여 데이터 로거는 보통 낮은 샘플레이트(표본 비율)를 가집니다. 일반적으로 데이터 로거는 데이터를 제한된 내장 메모리에 저장하기 때문입니다. 데이터 비율이 증가할수록 필요한 메모리 용량도 늘어납니다. 그러므로 데이터 로거의 사양을 정할 때 필요한 메모리를 계산하는데 사용될 수 있는 샘플 레이트와 샘플링 기간을 정하는 것이 중요합니다. 예를 들어, 데이터 측정 시 초당 1샘플레이트가 요구되는 1시간 동안 테스트의 경우를 예시로 들면, 데이터 로거는 3600개의 샘플(1 표본/초 x 1 시간 x 3600 초/시간)을 저장할 수 있어야 합니다.

실시간 모니터링

일부 적용분야에서는 수집 중인 데이터를 컴퓨터 상에서 실시간으로 확인 할 수 있어야 합니다. OMEGA의 OM-CP-PRTEMP1000 과 이외 OM-CP 시리즈 제품군은 이러한 기능을 지원합니다.

데이터 로거를 선택할 때 고려하여야 하는 핵심 측면


1. 입력 신호: 어떤 종류의 데이터를 측정하는가?

2. 입력 채널 수: 몇 가지 데이터를 측정하는가?

3. 장비의 크기: 데이터 로거를 설치할 장소와 형태는 어떠한가?

4. 기록 속도와 메모리 용량: 요구되는 측정 속도와 측정 데이터량은 얼마나 되는가?

5. 실시간 모니터링: 실시간 데이터 확인이 필요한 공정 또는 실험인가?

다른 유형의 데이터 수집장치가 아닌 데이터 로거를 선택해야 하는 경우

데이터를 수집 및 저장하기 위하여 세 가지 유형의 장비가 주로 사용됩니다. 이들은 1) Real-time DAQ, 2) 차트 레코더 그리고 3) 데이터 로거입니다.

데이터 로거는 보통 차트 레코더보다 가격이 저렴합니다. 데이터 로거는 더 많은 유연성을 가지고 있으며 더 다양한 입력 유형에 사용할 수 있습니다. 대부분의 데이터 로거는 컴퓨터로 직접 전송 가능한 데이터를 수집합니다. 이러한 특징은 일부 레코더에서도 사용 가능하지만 그러한 경우 보통 레코더의 가격은 상당히 올라가게 됩니다.

DAQ(Data Acquisition System)는 상당한 유연성을 제공하고 높은 샘플 레이트가 필요한 경우 분명히 매력적입니다. 그러나 DAQ는 컴퓨터 연결되거나 또는 컴퓨터에 설치하여야 하기 때문에 데이터를 수집할 때 컴퓨터를 가지고 있고 이를 작동시켜야 합니다. 데이터 로거는 컴퓨터 없이도 데이터를 수집할 수 있습니다. 데이터는 보통 비휘발성 메모리에 저장되어 이후 컴퓨터로 다운로드 할 수 있습니다. 데이터 수집 과정 중에 컴퓨터가 있어야 할 필요가 없습니다. 이러한 점 때문에 데이터 로거를 휴대성이 필요한 적용분야에 이상적입니다.

즉, 보다 유동적인 상황에서 경제적인 데이터 측정과 기록, 이동을 위해서는 데이터 로거가 적합합니다.

적합한 데이터 로거 선택하기

Top
무선 온도데이터로거 무선 블루투스 데이터 로거
블루투스 데이터 로거는 측정치를 기록, 모니터링 및 저장하기 위하여 스마트폰이나 태블릿에 연결되는 블루투스 무선 장비입니다. 센서와 블루투스 트랜스미터가 결합 된 형태로, 온도, 산성도, 상대습도와 다양한 타입의 센서 입력을 측정합니다. 센서와 트랜스미터를 연결하여 바로 장비로 측정대상을 측정하고, 이를 바로 스마트기기에서 실시간 확인, 기록, 저장, 다른 장치로 전송할 수 있다는 이점이 있습니다. 측정, 데이터 로깅, 전송을 하나로 통합한 것입니다. 데이터는 블루투스 무선 기술을 통하여 앱(App)이 설치된 스마트폰이나 태블릿으로 전송됩니다. 앱(App)을 소프트웨어와 같이 스마트폰과 다수의 장비를 물려 페어링하고 이를 조정할 수 있도록 해줍니다.
소형 데이터로거 소형 단일 입력 데이터 로거
단일 입력 소형 데이터 로거는 일반적으로 가격이 저렴하며 특정 입력 유형 전용입니다. 이러한 유형의 데이터 로거는 광범위한 산업분야에서 이용되며, 특히 운송산업에서 자주 사용됩니다. 일반적인 적용분야로는 식품온도가 혀용치를 초과하지 않음을 보장하기 위하여 식료품 배송 시에 온도 데이터 로거를 포함하는 것을 예로 들 수 있습니다. 온도 이외에도 데이터 로거는 훨씬 더 다양한, 거의 대부분의 입력 유형에 사용 가능합니다.
다채널 데이터로거 고정 설치 다채널 데이터 로거
고정 설치식 다채널 입력 데이터 로거는 보통 특정 입력 유형 전용이며 입력 채널의 수가 고정되어 있습니다. 오메가는 1채널에서 8채널까지의 범위를 가진 고정 입력 데이터 로거를 제공합니다.
휴대용데이터로거 휴대용 다채널 데이터 로거
휴대할 수 있는 형태의 다채널 데이터 로거는 보통 여러 측정 위치로 이동하면서 데이터를 측정하기 위한 경우에 사용됩니다. 소형 다채널 데이터 로거는 또한 평판 환경 또는 시험용 환경에서 주로 사용됩니다. 내부 메모리에 데이터를 저장하는 것 이외에도 일부 제품은 프린터를 탑재하고 있어서 바로 데이터를 인쇄본으로 출력할 수 있습니다.
시스템 데이터로거 모듈식 데이터 로거
모듈형 데이터 로거는 플러그인 모듈을 사용하여 설정 및 확장이 가능합니다. 모듈은 보통 현장에서 설정 가능하며 사용자는 적용분야의 요구사항을 충족하는 수준으로 채널의 수를 추가할 수 있습니다.

자주 묻는 질문

Top

데이터 로거는 컴퓨터와 연결해야 합니까?

일부 데이터 로거는 실시간 표시를 위한 선택사항을 제공하지만 오메가의 모든 데이터 로거는 컴퓨터 없이도 데이터를 수집합니다.

데이터 로거의 최대 샘플 레이트는 얼마입니까?

샘플 레이트는 제품마다 다릅니다. 대부분의 데이터 로거가 초당 1 또는 2표본의 최대 데이터 비율을 가지지만 오메가는 초당 100표본을 초과하는 표본수집이 가능한 다수의 데이터 로거를 제공합니다.

데이터 로거는 어떻게 충전합니까?

대부분의 데이터 로거는 배터리로 작동하며 일부는 외부 전원을 위한 선택사항을 제공합니다.

데이터 로거의 배터리 지속시간은 얼마나 됩니까?

데이터 로거의 배터리 수명은 특정 제품과 샘플 레이트를 포함하는 다양한 요인에 따라 다릅니다. 일반적으로 샘플 레이트가 빠를수록 배터리 수명은 짧아집니다. 다수의 오메가 데이터 로거는 최대 10년의 배터리 수명을 특징으로 합니다.

전원이나 배터리가 다 되었을 때 저장 된 데이터가 손실됩니까?

대부분의 오메가 데이터 로거는 데이터 저장을 위하여 비휘발성 메모리를 사용합니다. 이는 전원이 꺼져도 데이터가 손실되지 않음을 의미합니다.

데이터 로거는 얼마나 오래 데이터를 기록할 수 있습니까?

기록시간은 데이터 로거의 메모리 용량과 희망하는 샘플 레이트에 따라 다릅니다. 기록시간을 판단하려면 메모리 용량(로거가 기록 가능한 표본의 수)을 샘플 레이트로 나누면 됩니다. 예를 들어 데이터 로거가 10,000개의 표본을 저장할 수 있다고 가정한다면 매 1분마다 2개의 표본을 기록하고자 하는 경우 데이터 로거는 10,000/2 또는 5,000분(약 3.5일) 동안 작동 가능합니다. 샘플 레이트가 반으로 줄어든다면 (분당 1표본) 기록시간은 두 배가 되어 7일이 됩니다.