장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

차트 레코더 Chart Recorder

차트 레코더 기본 정보

차트 레코더는 다양한 프로세스 및 전기 신호를 기록하기 위한 기록계 입니다. 가장 전통적인 차트 레코더는 자료를 종이에 기록합니다. 종이는 펜 아래로 보내지고 펜은 신호에 비례하여 방향이 변합니다. 그 결과 자료의 그래프 또는 차트가 나타나게 됩니다. 차트 레코더는 단일채널 또는 다채널 방식(펜이 1개 이거나 여러 개)이며 다양한 설정이 가능합니다. 오늘날 대다수의 차트 레코더는 컴퓨터에 다운로드 할 수 있도록 정보를 디지털 형식으로도 기록할 수 있습니다.

시중에서 구입할 수 있는 차트 레코더는 여러 가지가 있으며 가격대도 다양합니다. 대부분의 자료 기록장치가 단순 기능, 중급 기능 또는 복잡한 기능으로만 분류되던 때에는 가격대가 극단적이었습니다. 최근을 예로 들면 전통적인 아날로그 형식의 차트 레코더는 데이터 기록장치와 결합되고 있으며 PC 기반 기능들이 이러한 제품에 추가되고 있습니다.
chart recorder

차트 레코더에 관한 더 자세한 정보

차트 레코더의 일반적인 용도

차트 레코더는 제조 플랜트에서는 흔히 볼 수 있으며 온도, 압력, 흐름, pH 그리고 습도와 같은 변수들의 이력을 기록합니다. 그 반면에 시험기관은 시험, 진단, 통계분석 그리고 그래픽 기록을 필요로 하는 기타 작업에서 생성되는 구체적인 공학 데이터를 모니터링 하기 위하여 차트 레코더를 사용합니다.

차트 레코더가 필요한 경우

이력 관리가 이루어져야 하는 프로세스가 PC 기반 인터페이스를 필요로 하지 않는 제한된 변수들을 수반하는 경우 종이와 펜만으로도 여전히 작업이 가능합니다. 원형 차트의 장점은 직관성입니다. 원형 차트는 한번 보면 정해진 기간 동안 선택된 각 변수들의 온전한 이력, 즉 시간이 지남에 따라 나타나는 경향의 변화를 지속적으로 표시해 줍니다.

적합한 차트 레코더 선택하기

Top
Strip Chart Recorders 스트립 차트 레코더
스트립 차트 레코더는 하나 이상의 펜 아래를 연속적으로 통과하는 종이 두루마리 또는 조각으로 이루어집니다. 신호가 변함에 따라 펜이 방향을 바꿔가며 그 결과 차트를 생성합니다. 스트립 차트 레코더는 지속적인 프로세스를 기록하는 일에 잘 어울립니다. 종이는 부분별로 떼어내어 차후에 참고할 수 있도록 보관 가능 합니다. 스트립 차트 레코더는 보통 프로세스 측정이 필요한 적용분야뿐만 아니라 시험기관에서 사용합니다.
Circular Chart Recorders 원형 차트 레코더
원형 차트 레코더는 자료를 원형 형식으로 기록합니다. 종이는 하나 이상의 펜 아래서 회전합니다. 펜은 변화하는 신호에 비례하여 방향을 바꾸고 결과는 원형 차트에 나타나게 됩니다. 원형 차트 레코더는 일군의 프로세스에 소모되는 시간을 알고 있는 배치 프로세스에 이상적입니다. 차트는 보통 1시간, 24시간, 7일 등과 같은 기준기간 동안 회전하도록 설계되지만 상당수의 레코더는 이런 기준기간이 아닌 기간도 설정 가능하도록 융통성을 가지고 있습니다.
XY Recorders XY 그래프 레코더
XY 그래프 레코더는 두 가지 입력을 받아들여 이 둘을 비교한 차트 또는 그래프를 생성합니다. 보통 두 가지 입력 간의 관계를 파악하는데 사용됩니다. 예를 들어 화학 프로세스에서 XY그래프 레코더는 온도가 프로세스의 압력에 가지는 영향을 모니터링 하는데 사용될 수 있습니다.
Hybrid Recorders 하이브리드 레코더
하이브리드 레코더는 레코더 또는 데이터 기록장치의 역할을 할 수 있습니다. 표준 레코더처럼 하이브리드 레코더는 입력을 차트로 나타낼 수 있지만 데이터 기록장치와 유사하게 자료를 디지털적인 특징으로 나타낼 수도 있습니다. 보통 다채널 환경에서 사용 가능하지만 일반적으로 하나의 인쇄 헤드가 모든 채널을 처리합니다. 이는 하이브리드 레코더를 다채널 시스템을 위한 비용 효율적인 해결책으로 만들어주지만 반응시간이 각 채널 별로 고유의 펜을 갖춘 레코더에 비해서 빠르지 않습니다.
Paperless Recorders 페이퍼리스 레코더
페이퍼리스 레코더는 시장에 출시된 가장 최신의 레코더 중 하나입니다. 페이퍼리스 레코더는 차트를 종이에 인쇄하는 것이 아니라 레코더의 그래픽 디스플레이 상에 표시합니다. 데이터는 보통 내장 메모리 또는 메모리 카드에 기록되어 나중에 컴퓨터로 전송할 수 있습니다. 페이퍼리스 레코더의 가장 큰 장점은 종이를 아낄 수 있으며 컴퓨터로 쉽게 자료를 전송할 수 있다는 점입니다.

자주 묻는 질문

Top

적합한 데이터 기록계 선택하기

여러 적용분야에 적합하며 차트 레코더의 설치를 필요로 합니다. 차트 레코더를 선택하기 전에 다음 질문들을 고려하여야 합니다.
- 기록되어야 하는 입력은 몇 가지인가?
- 기록되어야 하는 입력은 어떤 종류인가?
- 하나의 장치에 여러 종류의 입력을 기록하여야 하는가?
- 어떠한 종류의 기록을 필요로 하는가?
- 복합 스캐닝(요구되는 최소 스캔 주기는 얼마인가?)
- 통신 인터페이스가 필요한가?
- 레코더는 벤치형이어야 하는가 패널 장착형이어야 하는가?
- 가용한 장치 전원 형식은 무엇인가?
- 경향 기록 대신에/경향 기록에 추가하여 로그형식의 기록이 바람직한가?
- 경향을 나타내는 선에 색상 구분이 가능한가?
- 메시지 인쇄 기능이 필요한가?
- 레코더가 경보 기능을 가지고 있는가?
- 채널 당 설정점은 몇 개인가?
- 경보의 유형은 무엇인가: 한계점, 델타 비율?
- 외부 경보 입력에 대한 물리적인 계전기 접점이 가용한가?