장바구니  |  연락하기  |  도움  | 
1588 8983  | 
전화번호:1588 8983
계좌번호:우리은행 스펙트리스코리아(주) 369-123939-13-201

제어계측 기기 온라인 쇼핑!

온도라벨

온도라벨 이란?

온도라벨은 투명한 열저항 필름 아래에 밀봉된 하나 이상의 소형 온도 감지 센서로 구성 된 상태변화 온도센서 입니다.

온도 라벨의 종류 - 비가역성 온도라벨과 가역성 온도라벨

가역성 온도라벨은 특정 온도를 표시하기 위해 색이 변했다가 상태가 다시 돌아올 수 있는 제품입니다. 가역성 온도라벨의 장점은 여러 번 사용 가능하다는 점입니다.
비가역성 온도 라벨은 규정된 온도에 도달했을 때 색이 변하여 상태가 다시 돌아오지 않는 일회성 제품입니다. 비가역성 라벨은 작업자가 자리에 없거나 시험 중인 제품에 부착된 라벨에 접근할 수 없을 때 유용합니다. 비가역성 온도라벨은 한 순간이라도 해당 온도를 일정 시점이상 넘긴다면 색이 변하고 다시 돌아오지 않기 때문에, 측정 대상을 항상 곁에 두고 온도를 지속적으로 관측할 수 없는 경우에도 측정 대상의 온도가 일정 수준을 초과한 적이 있는지 없는지를 확인할 수 있습니다.

비가역성 온도 라벨의 구조와 적용분야

OMEGALABEL® 비가역성 접착식 온도 모니터 장비는 투명한 열저항 창 아래에 밀봉된 하나 이상의 소형 감열성 표시기로 구성되어 있습니다. 표시기 원 중앙은 라벨에 표시된 온도 등급에서 검은색으로 변합니다. 검은색으로 한번 변하면 색상은 다시 변하지 않으므로 기록 자료로도 사용이 가능합니다. 이러한 특징으로 온도 라벨은 일반 산업의 유지보수, 연구개발 분야뿐만 아니라 특수 산업용 또는 군사용으로도 다양하게 쓰입니다.
오메가 온도라벨은 규정된 온도 또는 온도의 변화를 표시합니다. 오메가 온도라벨의 성능은 보통 솔벤트, 가솔린, 연료기름, 윤활제, 온수 또는 증기에의 일시적인 접촉의 영향을 받지 않습니다.

오메가 온도라벨은 특히 다음과 같은 경우에 유용합니다.
-장비 및 프로세스의 안전한 작동 온도 모니터링
-연구개발 프로젝트에서 설계 및 재료 선택 시 비교 테스트
-민감 물질 또는 식품의 저장 및 이송 시 안전온도 확인
-쉽게 또는 자주 접근할 수 없는 부품 및 지역의 작동 온도 확인


온도라벨의 사용방법은 간단합니다. 스티커처럼 라벨의 뒤를 떼어내고 접착제를 노출한 후 온도 측정 대상 표면에서 부착하면 됩니다. 표면에 대해서는 별도의 특수처리가 필요하지 않지만 최대의 접착도를 얻으려면 깨끗하고 건조하여야 합니다.