OMEGALUX™ 실리콘 고무 드럼 히터는 와트 밀도가 낮은 전기 저항 히터로 전면이 덮인 형태입니다. 이 제품은 실질적이고 효율적으로 동결 방지, 점도 제어, 고체 용해, 1등급, 2부 영역의 높은 온도에서 재료를 유지하도록 설계되었습니다. OMEGALUX™ SEPDH 드럼 히터는 내장/고제한 열 컷아웃 보호 기능이 있어, 주 온도 제어장치에 결함이 발생할 경우 히터 피복 온도를 가열 물질이나 그 영역에 있는 물질의 최소 안전 자동 점화 온도 아래로 유지합니다. OMEGALUX™ SEPDH 드럼 히터는 현장에서 사용하는 대부분의 화학 유체 및 오일과 호환됩니다. 다른 드럼 히터 대부분과는 달리, SEPDH는 가는 선 설계로 되어 있어 드럼과 받침대 사이에 잘 맞습니다.